This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:0-3.3V 转换

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021391/rcv420-0-3-3v-conversion

器件型号:RCV420

您好!

我从需要转换为0-3.3V 的传感器获取+和-(4-20mA)输出。 因此、我使用两个值为83.5欧姆的外部电阻器连接  CT (PIN2)、+IN (引脚3)和-IN (引脚1)。 需要进行哪些其他更改以及应将哪些内容连接到+IN (引脚3)和-IN (引脚1)、以便在我从传感器获取+和-(4-20mA)输出时获得0-3.3V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 一种通过分压 器和运算放大器使用 RCV420内部10V 基准引脚的可能解决方案。  此电路接受4-20mA 输入电流、可产生0V 至3.3V 输出。   

    还有其他可能的分立 式4-20mA 接收器电路(不带 RCV420)可用于产生0-3.3V 输出。

    谢谢、此致、

    Luis

    编辑:2021年7月26日:调整了 Iin 引脚1连接、将145 Ω 电阻连接到 GND、将轻量 Rx 调整为145 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493499" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021391/rcv420-0-3-3v-conversion "]因此、我使用两个值为83.5ohm 的外部电阻器、其中包括 CT 短路 (PIN2)、+IN (引脚3)和-IN (引脚1)。[/quot]

    您到底是什么"短接"?

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.P:

    如果您有任何疑问或希望我们查看原理图、敬请告知我们。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述、我要连接两个值为83.5欧姆的 Rx 电阻器。 该值来自给定的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    '还有其他可能的分立 式4-20mA 接收器电路(不带 RCV420)可用于产生0-3.3V 输出。'

    您能建议其他可能的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下所示:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968136/xtr117-4-20ma-to-0-3-3v-converter

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.R.、

    为了转换信号4-20mA 输入并获得0V 至3.3V 输出、您需要的总增益为:

    VOUT/Iin = 3.3V/16mA = 0.20625V/mA。

    然后、使用数据表上的公式:

    Vout/Iin = 0.3125 x Rx /(Rx + Rs)

    在上面的公式中、用 Vout/Iin = 0.20625V/mA、Rs = 75Ω Ω 来求解 Rx、这得到145.58Ω Ω、选择一个标准值电阻器~145Ω Ω、然后将 REFIN 引脚偏移至正确的偏移电位、以使用10V 基准、分压器和缓冲放大器支持0-3.3V 输出。   

    验证传递函数电路的一种简单方法是使用 TINA SPICE。  尽管1988年以后、该传统器件没有 TINA 模型、但您可以使用第1页的方框图和理想运算放大器来近似计算预期的传递函数、从而构建"近似"模型。 该模型不会精确地仿真频率响应和 RCV420的所有交流/直流性能参数、但该近似模型非常适合在选择组件值时验证电路的传递函数。

    下面是支持4-20mA 输入和0-3.3V 输出的电路。  我将电阻器稍微调整为 Rx 145Ω Ω、以遵循数据表中建议的公式和程序、但电路的输出传递函数几乎与上一帖子中建议的电路相同。  该图显示了仿真输入电流4-20mA 输入以及产生的0-3.3V 输出:

    Iin 4mA 至20mA 直流传输特性扫描的 TINA 仿真可产生所需的0V 至3.3V 输出。

    这是我用于检查传递函数的仿真文件。  由于 RCV420传统器件没有模型、因此我仅使用通用运算放大器模型来验证预期的"理想"传输函数:

    e2e.ti.com/.../RCV420_5F00_forum_2D00_7_2D00_26_2D00_21b.TSC

    正如 Kai 提到的、下面的 E2E 帖子建议了其他可能的接收器电路创意。  您可以根据可用电源和应用特定的精度要求修改/调整运算放大器。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968136/xtr117-4-20ma-to-0-3-3v-converter

    谢谢、此致、

    Luis