This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:为什么 EVM 在输出前使用 R6、R7、R8电阻器衰减增益信号?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021874/opa858dsgevm-why-does-evm-attenuate-gained-signal-using-r6-r7-r8-resistors-before-output

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA858

默认配置适用于同相增益7、但是、在电路板实际输出之前、电路板使用 R6、R7、R8将该增益衰减至大约2。 这是为什么? 我注意到并联的 R6和 R7约为52欧姆-这些电阻器是否用于输出到50欧姆阻抗硬件?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myron:

    以获得约为1的吞吐量增益。 以便更轻松地进行比较。 请记住、EVM 是一个评估模块、通过执行自己的测量来帮助确认数据表规格。 不过、您可以轻松地根据自己的需求更改组件值  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。 您能否解释一下"吞吐量"增益的含义、以及为什么需要默认值1?

    编辑:拼写

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myron:

    我的意思是"通过...放置"而不是"通过...输出"。

    测量设备(压摆率、带宽等)的动态性能通常取决于测量范围。 使输入和输出信号保持同样出色可以简化比较、因为您可以省去成本高昂且性能下降的衰减器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个常见的输出网络、(电缆末端具有50欧姆的测量负载)向 OPA858显示了200欧姆的负载、但向电缆显示了50欧姆的源阻抗。 只是一个界面技巧-不一定适合应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、这些电阻器用于阻抗匹配、如果去掉这些电阻器、会因阻抗不匹配而产生信号反射?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 馈送50R 电缆时、输出必须看起来具有50R 源阻抗。 71.5R 和169R 提供50.24R 的并联电阻

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、显示的响应曲线可能为"200"欧姆负载、这是测量该负载的方法。 您的测量或应用需要适应您的特定需求。