This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:不使用比较器。

Guru**** 2975200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021653/ina381-not-using-comparator

器件型号:INA381

大家好、

根据型号的不同、可能不使用比较器。
我的客户希望将 CMPREF 引脚连接到 GND 以降低功耗。(CMPIN=VOUT)
有问题吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    正如 Patrick 在 这里建议 的、数据表建议将首选连接上拉、以提供10kΩ Ω 电阻。  但是、 该器件具有 开漏输出。  因此、将 ALERT 引脚短接 至 GND 应该很好、因为 MOSFET 通常具有从栅极到漏极和栅极到源极的高阻抗。 如果触发比较器输出的栅极、则漏极到源极之间会发生短路、这两种短路都处于接地电位。