This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC3330 &放大器;AMC1311测量输入

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021689/amc1311-amc3330-amc1311-measurement-inputs

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:AMC3330

您好!

我对 AMC1311和 AMC3330隔离式放大器的布局有疑问。 我使用它们来测量使用分压器的直流电压。 放大器由一个由直流电压供电的隔离式转换器供电、因此在启动时、我在测量输入中有一个电压、而不为放大器供电!

我的问题是:在通电之前,放大器在测量输入端有电压时,会发生什么情况?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    如果不限制电流、它们就有可能被销毁。 请参阅数据表中的"绝对最大额定值"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在绝对最大额定值中、只有取决于电源电压的最大值。 在我的情况下、放大器输入将在 AMC 通电之前看到1V (尊重所需的电压)。 这个问题是否会破坏放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也适用于零电源电压

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    如 Kai 所述、在这些条件下、器件会面临风险。 电流是最终导致问题的原因、因此将输入电流限制在10mA 以下是最佳做法。

    AMC3330的一个优势是集成了从低侧供电的直流/直流转换器。 AMC3330可在高侧直流电压导通之前通电、从而有可能避免此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai 和 Alexander