This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171-Q1:PSRR

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019711/opa4171-q1-psrr

器件型号:OPA4171-Q1

请检查数据表中的 PSRR 单位。

UV/V 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    数据表的图6-10显示了典型值为120dB 的 PSRR。 120dB 等于1µV μ V/V。因此、3µV μ V/V 的最大规格是绝对合理的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kura、  

    感谢您提出令人困惑的单元、我将联系我们的系统团队来解决这个问题。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、Kura、实际的 ATE 输出数据是以电源电压为基准的 uV/V 输入偏移电压漂移、然后转换为最小110dB -最大列中的3uV/V 将是测试限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kura、  

    这是我们确认的错误、非常感谢您的关注! 这将在数据表的最新版本中修复。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro-San

    感谢您的支持。

     数据表说明将更改为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的愿望是什么,库拉?  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kura、  

    由系统工程师决定、但我想这一更改将使典型规格和最大规格具有相同的单位。  

    因此、根据该假设、我相信典型值:1uV/V、最大值: ±3uV/V  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

    P.S. Kai 很抱歉编辑您的帖子、这是意外的!