This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] slyt164出错("运算放大器正弦波振荡器的设计")

Guru**** 2505855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021516/error-in-slyt164-design-of-op-amp-sine-wave-oscillators


Bubba 振荡器部分指出、为了将运算放大器偏置到2.5V (中等范围)、0.5V 被馈入同相放大器。 乍一看、它看起来是正确的、非反相放大器、增益1+R_F/R_G=5、和5*0.5V =2.5V。 但 R_G 未连接到 GND;它连接到偏置电压为2.5V 的运算放大器的输出端。 如果运算放大器偏置为2.5V、则 R_G R_F 分压器的两端均为2.5V (直流)、因此4x 运算放大器的 VINN 端子也为2.5V。 只有当 Vinp 为2.5V 而不是0.5V 时、才会发生这种情况。

由于电路在应用手册中被绘制、我相信运算放大器被偏置为0.5V。

我怀疑这应该是0.5*Vsupply (由于电源是5V,它是2.5V)。