This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:差分转单端输出 DC-3GHz

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, THS3215, THS4304, THS4141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020617/lmh6401-differential-to-single-ended-output-dc-3ghz

器件型号:LMH6401
主题中讨论的其他器件: THS3215THS4304THS4141

它可能关注的对象、

我想将 LMH6401的差分输出转换为单端50欧姆输出。 仅使用器件的单个输出会导致高噪声系数(因为不会抑制共模噪声)和更低的 IP2。 由于直流要求、使用平衡-非平衡变压器似乎不起作用。 在3GHz 下、我没有发现 OIP3的单端输出运算放大器与 LMH6401的性能差不多。 您对差分到单端转换是否有任何建议?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    中间抽头式平衡-非平衡变压器会怎么样? 这有助于克服直流问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我认为这不能解决问题。 我必须通过系统发送基带数据、输出必须是单端的。 基带数据的数据速率可能非常低。 它还必须为其他应用传递3GHz 射频信号。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

      宽带 射频/微波平衡-非平衡变压器、 例如 Marki 平衡-非平衡变压器、型号 BAL-001如何?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我需要通过直流。 该器件的低频端为200kHz。 我曾研究过使用 MiniRF RFXF9504平衡-非平衡变压器、它允许您通过直流、您可以实现平坦增益、但不能实现恒定阻抗或恒定阻抗而不实现平坦增益。 实现这两个目标似乎是不可能的。 THS3215执行差分到单端转换、但带宽不足。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

      是的、正确、我们可以发现低端为200kHz、同时 还保持信号和差分失真。 另一种选择是 THS4304、但与 LMH6401相比、该器件在3GHz 下具有更低的带宽部分和更低的失真性能。

      或者、您也可以仅使用 LMH6401的单端输出、但必须补偿增益损耗、这将增加信号的偶次谐波。 作为避免使用放大器差分输出的效果示例:"在1MHz 下对 THS4141进行的实验室测试表明、与测量任一输出单端相比、以差分方式测量时、输出端的二次谐波降低了约6dB。 差分和单端测量之间的三次谐波保持不变"

     LMH6401将驱动/连接哪个器件?  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    一个应用采用 LMH6401驱动矢量信号发生器的基带端口。 获取单端输出的另一个问题是、由于不再抑制共模噪声、它会降低噪声性能。 您是否知道当采用单端输出时、LMH6401和 THS4304之间是否存在显著的噪声系数差异?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    请忽略我的最后一个问题。 THS4304不适合我的应用。

    谢谢、

    肖恩