This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA317-Q1:OPA317引起的压降

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA317, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021025/opa317-q1-voltage-drop-due-to-opa317

器件型号:OPA317-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA317TINA-TI

您好、TI、

我们使用电流源来测试电流感应电路。 给定的输入直流电流范围为1mA 至75mA。

当我们增加输入电流时、R3上的压降范围为3mV 至20mV。 即使我们取消了 D1 BAS40二极管。

我们想知道这是否正常、以及为什么通过运算放大器发生这种情况? 连接下面的电路。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    R5会通过在反馈环路中引入相位滞后并由此侵蚀相位裕度来破坏 OPAMP 的稳定性。 将 R5替换为短路

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajat、

    直流电型电路应按 预期工作-请参阅下面的内容。

    但是、您看到的问题很可能是由配置不稳定引起的- OPA317使用100 Ω 串联输出电阻器可能无法驱动47nF。  运行交流仿真仅显示13度的相位裕度、而建议的最小 FM 可确保工艺和温度变化范围内的稳定性为45度。

    小信号瞬态仿真确认过冲过大为46%-请参阅下文-而建议的最小值为25%。

    将串联输出电阻 R4增加到220欧姆会将相位裕度增加到45度(请参阅下文)。

    小信号瞬态仿真确认了过冲为25%时的稳定运行-请参阅下文。

    下面我随附了 TINA-TI 仿真文件、方便您使用。  

    e2e.ti.com/.../OPA317-Shunt-AC-Stability.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA317-Shunt-TRAN-Stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Marek、

    我们仅使用直流电源。  

    实际执行了测试并移除了二极管 D1。  

    随着输入电流的增加、电阻器上的压降也会增加。 我想了解运算放大器 OPA317在压降中的作用吗?

    运算放大器输入上的 I 仿真差值、偏置电流不超过0.1uA。

    故障在所有温度下均为85摄氏度和25摄氏度。 我尝试移除反馈电阻器、但没有帮助。

    Rajat J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajat、

    使用直流电源无关紧要。  如果配置不稳定( 我很确定是这样)、 它将自行振荡 (无需任何输入信号)、从而导致 R3上的压降。  

    因此、为了回答您的问题、运算放大器如何在压降中发挥作用-它会在 R3上振荡拉电流。  

    请在 OPA317的输出端放置一个示波器、以验证其是否会振荡-请参阅下文。

    要解决该问题、请将 R4增加到220欧姆或移除47nF C3输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    人们通常认为运算放大器不一定在高频下稳定才能在直流电下正常工作、这是一种错误。 根据每个输入信号阶跃变化中的 Monsieur 傅里叶、无论多么小、都有足够的 HF 能量来激励运算放大器在相位裕度被侵蚀的频率上振荡。

    即使没有任何输入信号、OPAMP 的固有噪声也足以启动振荡。

    是的、即使是一个不具有任何输入信号的理想、无噪声的 OPA放大 器、也会开始振荡、最迟在施加电源电压时。 不可能再慢慢地这么做了...

    Kai