This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:ADC32XXEVM 耦合和共模;保护二极管。

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021168/ths4541-adc32xxevm-coupling-and-common-mode-protection-diode

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: ADC3221

您好!

我使用 ths4541连接 ADC32XXEVM 原理图修订版 C 中所述的 adc3221、与 数据表中的图80非常相似。 我有两种配置、它们对于 ADC 的每个通道都是唯一的:

a)单端输入信号源自50欧姆对数放大器、范围为0.4V 至1.8V。  我希望直流耦合、但要调整偏移、使0.4 -> ADC 负满量程和1.8V -> ADC pos 满量程

b)单端输入信号 是以 GND 为中心的双极、我希望进行直流耦合。 比例为1Vpp。

我想使用单电源配置。

在此配置中、最低电源电压是多少?

2. 特别是对于上述 B、放大器能否接受远低于负轨(0)的输入? 我无法理解数据表;描述中似乎表明这是一个预期应用、但是 共模输入低电平规格指示负电源轨以下0.1。 如果输入共模电压为 Vicm =(V1 + V2)/2且 V2 = 0且 V1 = sin (wt)、那么它将违反此规范?

3. bav99二极管是否会阻止选项 B? 它将在我的输入的负周期内打开?

4、 仍将0.95的 ADC VCM 连接到放大器 Vocm、对吧?

5.对于上面的输入 A,是否可以通过将 R1和 R5 (图80)连接到(1.8 - 0.4)= 0.7V 来处理偏移校正? 在 pos 输入为直流耦合时、作为 neg 输入的增加 HD 是否仅会与 GND 交流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于电源、有一个输出摆幅限制:

    以及2.7V 的器件最小电源电压

    对于您的应用而言、即使在最低电源电压下、您也有足够的余量、因此无需担心。

    为了了解输入电压规格、首先查看绝对最大额定值、您将看到器件能够承受 低于负电源0.5V 的电压(ESD 二极管不会跳闸)、 然后、在电气特性中、允许的输入共模范围比负电源低0.1V (整个温度范围内)。

    是的、可以将 VCM 连接到 ADC。

    我想您可能希望将失调电压设置为1.1V、您可以查看以下有关此问题的应用手册: 使用经过 设计过程的全差分放大器的单端输入转差分输出电路。

    我希望我已经介绍了所有内容。 如果您需要有关 SPICE 仿真的任何帮助或进一步的设计帮助、请告诉我。


    最棒的

    Sam