主题中讨论的其他器件:INA200-Q1、 INA200、 INA293、 TLV3201
尊敬的团队:
由于 PD 3.1将支持 EPR (高达48V 的电压)、我的客户需要一个解决方案来替换以前的 INA300A。
您能否帮助推荐可处理48V 电压的类似解决方案?
谢谢你。
此致、
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jim、
对这种混乱表示歉意。 INA200系列是包含集成比较 器的单独电流感应放大器系列、但这是一款较早的器件、通常由 INA300升级、共模范围除外。
如果客户愿意考虑分立式解决方案、我会提供一些更新的产品、例如 INA293。 下面是 TLV3201 (推挽比较器)旁边的示例参考设计。 这些器件一起可以在~3us 内响应事件、但客户可以始终根据系统需求选择自己的分立式比较器(如果他们需要开漏、更快的响应、成本优化等)。 我已包含 TINA 文件以供参考。