This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:适用于 Type-C 48V 应用的替代解决方案

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA200-Q1, INA200, INA300, INA293, TLV3201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021045/ina300-alternative-solution-for-type-c-48v-application

器件型号:INA300
主题中讨论的其他器件:INA200-Q1INA200INA293TLV3201

尊敬的团队:

由于 PD 3.1将支持 EPR (高达48V 的电压)、我的客户需要一个解决方案来替换以前的 INA300A。

您能否帮助推荐可处理48V 电压的类似解决方案?  

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    遗憾的是、我们的所有较新的比较器器件都是在 VCM 最大为36V 的情况下制造的。 对于具有集成比较 器的48V 共模、我在此推荐的最佳器件是 INA200-Q1系列。  

    客户是否可能愿意在此处使用带外部比较器的电流感应放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    是的,我认为我们仍然可以向他们提出我们的建议,供他们参考。  

    您是否有 INA200-Q1+外部比较器的参考电路?  

    这会很有帮助。

    谢谢你。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、  

    对这种混乱表示歉意。 INA200系列是包含集成比较  器的单独电流感应放大器系列、但这是一款较早的器件、通常由 INA300升级、共模范围除外。  

    如果客户愿意考虑分立式解决方案、我会提供一些更新的产品、例如 INA293。 下面是 TLV3201 (推挽比较器)旁边的示例参考设计。 这些器件一起可以在~3us 内响应事件、但客户可以始终根据系统需求选择自己的分立式比较器(如果他们需要开漏、更快的响应、成本优化等)。 我已包含 TINA 文件以供参考。  

    e2e.ti.com/.../INA293-TLV3201-OCP.TSC