This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM361:LM361 TINA-TI 仿真工具

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM361, TINA-TI, TL3016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018548/lm361-lm361-tina-ti-simulation-tool

器件型号:LM361
主题中讨论的其他器件: TINA-TITL3016

您好!

我正在为 LM361寻找 TINA-TI 仿真工具、但找不到。

(1) LM361是否由 TINA-TI 提供?

(2)如果(1)为"否"、请告诉我可以使用 TINA-TI 模拟相同性能的器件型号。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    TL3016呢?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    遗憾的是、我们没有 LM361的模型。

    但是、正如 Kai 所建议的、TL3016是一个等效的功能、并且它有一个 TINA 模型。

     TL3016设计和开发

    请注意、TL3016的最大电压为5V、快于 LM361、并且具有更宽的输入范围。 另请注意、LM361输出 Vcc 限制为5V。

    您的电源电压和输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    我们在一段时间内没有看到有关此主题的新帖子、因此我将关闭它。  如果您需要进一步的支持、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘