This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精确的小电流感应

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA380, VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020967/accurate-small-current-sensing

主题中讨论的其他器件:OPA380VCA820

C

AHI、

感谢您的阅读。

我正在设计小型电流感应。 我阅读 了 https://training.ti.com/high-speed-transimpedence-amplifier-design-flow

但其中一些人在谈论光电二极管、我的应用可能有所不同。

我的要求包括:

低输入电阻、假设小于50欧姆

大电流动态范围:1uA 至1mA (可能需要后置 VGA/PGA)

优先选择大于10MHz 的高带宽。

在这个模拟前端之后、我更喜欢一个输入范围为0-1.8V 的10位 ADC。

我的输入器件可以被视为电阻器、而不像带有电容器的光电二极管。 我的并联电容器很小。

我的困惑包括:

我们为什么需要电容器反馈? 它是否用于增益补偿?  

如果我的测量器件只是一个电阻器、我们是否可以移除电容器反馈?

我可以使用的可行解决方案之一是 OPA380。 TI 可能无法提供合适的 PGA、因此我认为 PGA 后的可由 ADI 提供 AD8253 (https://www.analogue.com/media/cn/technical-documentation/data-sheets/AD8253_cn.pdf)。 很抱歉在这里与您的竞争公司交谈。 但是、我很高兴看到 TI 是否提供类似的产品。

我不需要 VGA、因为很难精确控制增益、我需要另一个 DAC。

但 VCA820可能是一个很好的备份。  

因此,我的最终设计可能是:

1uA 至1mA -> 跨阻放大器-> PGA (1至1000)-> 10位100MSPS ADC

请向我提供一些建议。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simba、

    [引用 userid="316574" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020967/accurate-small-current-sensing 我们为什么需要电容器反馈? 它是否用于增益补偿?[/引述]

    检测器电容会导致 OPAMP 的相位裕度减小。 因此、需要在反馈路径中使用相位超前电容来恢复相位裕度。 (相位超前与相位滞后相反。)

    对于低检测器电容、需要低相位超前电容。 这是典型趋势。 但这一点取决于实际的运算放大器。

    [引用 userid="316574" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020967/accurate-small-current-sensing "]如果我的测量设备只是一个电阻器,我们可以移除电容器反馈吗?

    通常不是全部、但可以减小。 同样、这取决于实际的运算放大器。

    输入端是否涉及任何电缆? 因为这看起来像不需要的"检测器"电容  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可能会留下一个焊接电容器的位置。

    如何测量我的电容器是否足够大?

    我们是否需要测量确切的寄生电容器、以便计算并联馈电阻器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simba、

    一旦我们知道输入电容、我们可以帮助您进行相位稳定性分析。

    请详细说明您的应用。 输入端安装了什么? 是否涉及电缆?

    是的、我会为一个相位超前电容器留出空间。

    Kai