This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2471:3MHz 维也纳桥正弦波振荡器

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2471, LMH6622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020764/tlv2471-3mhz-wien-bridge-sine-wave-oscillator

器件型号:TLV2471
主题中讨论的其他器件: LMH6622

大家好、

我们的客户正在设计 Wien-bridge 正弦波振荡器、并正在寻找具有以下参数的合适运算放大器:
•F0 = 3MHz
•Vin =±5Vdc
•Vo = 1Vp-p
•SMD
•电压反馈

我们如何确定运算放大器可以实现的最大振荡频率、例如 TLV2471和 LMH6622? 您能否建议一款符合其要求的运算放大器?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.jensign.com/16MHzOscillator/index.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    沿 Fo、乘以3即可抵达维也纳大桥。 然后根据您的风险承受能力选择裕度系数、5是道路系数的中间值。

    3MHz * 3 * 5 = 45MHz

    如果它只是一个简单的放大器(最大1极/零)、并且固定增益不太重要、则裕度系数可以是2。 如果更低的功耗比最终增益更重要、则系数1可能是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_wien.TSC

    更好的灯 Spice 模型可提供更好的正弦

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Ron、

    非常感谢您的解释以及分享原理图和仿真。

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    这支持+/-5V 电源、Vo 为1Vp (不是1Vpp、但可以降低)、并且与大多数(任何?)不同、它可以表面安装 灯泡。

     

    这只是一个可以修改的起始电路、以提高 AGC 性能和正弦波纯度。 正弦波看起来很好。  

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_wien-_2800_2_2900_.TSC

    我将把这篇文章转给高速放大器、以处理任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的此设计。 如果客户有进一步的询问、我将与他们联系。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 看起来不错。 3.4%的失真

    Kai