This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240A1-Q1的类型

Guru**** 2766425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020889/ina240-q1-type-of-ina240a1-q1

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240TINA-TI

我使用 INA240A1-Q1进行电机电流感应。  

1.运算放大器的类型是什么? (反相/非反相)

2.当电流从 IN+通过外部分流电阻器流向 IN-时,INA240的 VOUT 是否高于 Vs/2?

为了澄清电流和电压的迹象、这将有助于提供一些图。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240-q1.pdf?ts=1626828821651&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minhie:

    为什么不运行

    INA240 TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    它仅针对此类问题而设计

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minhe、  

    正如您在 DS 中看到的、该器件实际上在差分放大器拓扑中运行:

    这意味着输出将对应(VIN+- VIN-)*增益。

    将此问题与您的第二个问题相关联、这意味着如果电流从 IN+流向 IN-、那么是的、输出将从 Vs/2上升、前提是这是您设置参考点的位置。 反向流动的电流将导致输出从 Vs/2趋于0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我的问题得到了很好的解决。

    由于我在计算机中使用 Capture PSPICE 和 Infineons TINA 云、因此我没有在计算机中安装 TI 的 TINA。

    今天我知道 INA240 TINA-TI 在 TINA 云中工作。

     如果 TI 还提供 TINA 云、那将会更好。