This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:具有输出限制钳位的全差动放大器

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020864/lmh6553-fully-diff-amp-with-output-limiting-clamp

器件型号:LMH6553

您好!

请告知、

是否有任何单端到差分放大器、例如 LMH6553 (用于驱动射频 ADC)、

但对于更高的带宽?  

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     遗憾的是、LMH6553是我们当前唯一具有内部输出限制钳位的 FDA。 但是、可以通过在更高 BW 放大器的输出端添加肖特基二极管到基准电压/GND 来在外部实现这种类型的功能。 以下 是有关在放大器输出端钳位以保护 ADC 的应用手册。 此外、我们还有一个有关保护 ADC 输入 的视频系列、可在此处找到。

    谢谢、

    Sima