This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4172:输出电压被锁定至低电平状态

Guru**** 2849650 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019373/opa4172-output-voltage-is-locked-to-low-status

器件型号:OPA4172

大家好、

客户正在咨询以下放大器的输出电压锁定在-3.8V 、直到电源复位。  OPA4172由±5V 供电、引脚2/3的输入电压基本为0V、但引脚1输出被锁定为-3.8V。 在断电和通电之前、它不会恢复正常。 您知道这里的根本原因是什么吗? 谢谢。

最棒的

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    左侧有哪些信号? 什么都连接到 OPAMP 的输出?

    您是否注意到 OPA4172不是输入轨到轨运算放大器、并且输入电压不应上升到+5V - 2V =+3V 以上?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    更新了以下总原理图。  电流传感器(U501A)的比率为1:2000。 下面的电路用于电流采样。 InvRCurr+/InvRCurr-的电 压范围为±1.375V。 当电路异常时, InvRCurr+/InvRCurr-的值将更大。  

    客户的主要问题是、我们的器件将锁定至-3.8V、在复位电源之前、该电压永远不会恢复正常。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    当输出卡在-3.8V 时、此时引脚2、3、4、11的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    嗯、到目前为止看起来不错。 可能是电源定序问题:如果电流传感器已通电、而 OPA4172未通电、则可能会发生闩锁。 添加二极管钳位可能会有所帮助。

    或者电流传感器在正常运行期间对 OPA4172进行过驱动。 输入分压器的变化是一种补救措施、因此即使在电流传感器的最大输出电压下、也不会超出 OPA4172的共模输入电压范围。

    作为一种偏执型,我将把这两种措施结合起来  

    顺便说一下、C617对我来说有点小。 为什么不将其提高到100nF 左右? 如果这是导致闩锁的原因、它将有助于滤除不必要的毛刺脉冲。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是电流传感器的数据表:

    e2e.ti.com/.../4646_2D00_X201_5F00_en_2D00_277115_2D00_1.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的详细解释。 它确实有帮助。 您提到添加二极管钳位有助于解决电源定序问题。 您能否演示如何添加它? 再次感谢。  

    最棒的

    斯坦利