This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260引脚10 (VS)的电流消耗是多少?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021005/ina260-what-is-the-current-consumption-of-ina260-pin10-vs

器件型号:INA260

你(们)好  

INA260引脚10 (VS)的电流消耗是多少?

向 VS 引脚提供3.3V 或5V 电压时、应提供多大的电流?

我想使用的 LDO 约为1A、我应该提供更大的电流吗?

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您询问 INA260的静态电流:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    Kai 在这里是正确的、您要检查的指标是器件的静态电流。  

    对于所需的电流、该 LDO 应足以为放大器供电、因为我们的输出级通常设计为 mA 拉电流/灌电流。