This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:正在寻找差分隔离式放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020963/iso224-looking-for-differential-isolated-amplifier

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC3330

尊敬的团队:

我的客户正在寻找具有±10V 输入的差分隔离式放大器、以连接80年代的旧电路。

我们正在研究 ISO224、它是±10V 但不是差分、AMC13xx 是差分但不是±10V、我们想知道您或团队中的任何人是否有办法高效地实现这一目标?

此致、

NIR Flysher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    在 AMC3330的输入端使用10:1分压器会怎么样?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    从测量的角度来看没有差异。 通常、对于具有差分输入的器件、负输入连接到 GND1、ISO224在内部执行此操作。 正如 Kai 所说、带10:1电阻分压器的 AMC3330也是一个选项!