This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:LM293A

Guru**** 2380590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020777/lm293-lm293a

器件型号:LM293

我看到有人使用 LM293的一个串联 RC 交叉正输入和输出。 通常、如果 RC 跨越一个 OPA 的负输入和输出、它会构成一个积分电路。 但是、我不知道为什么在比较器中使用类似的电路。 可以给我一些评论吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liming、

    这是交流迟滞(正反馈)、在高频/快速比较器应用中很常见。

    它的工作原理与电阻器类型的反馈类似、但仅在短时间内工作。 通常、在无法接受直流电平漂移且只需在短时间内进行迟滞的情况下、使用交流迟滞。 它通常出现在过零、时钟缓冲器或其他连续交流信号中。

    电容器通过比较器数字输出的快速边沿、与输入串联电阻相结合、对正输入信号产生短暂的"反冲"、短暂地使其偏离阈值并停止任何进一步的抖动/振荡。

    "踢脚"的数量和持续时间取决于串联电阻和电容器的大小(RC 时间常数)。

    我们在 TINA 的朋友有一个有关它的博客:

     https://www.tina.com/blog/comparator-with-ac-hysteresis/

    通常情况下、电容器很小、只有几 pF。 为了使电容器正常工作、正输入端必须有串联电阻、电容器才能"对抗"。 理论上、"反冲"振幅将是比较器的 P-P 输出、因此使用与电容器串联的电阻来衰减或设置实际振幅。 通常情况下、反冲仅为几 mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     非常感谢大家给出的正确答案。