This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255 OC 关断。

Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020676/tpa3255-oc-shutdown

主题中讨论的其他器件:TPA3255

我有一个 tpa3255实现存在 OC 关断或 OT 问题。 OC 编程电阻为22k、散热器与 IC 接触良好、但当输出电流上升到大约2A 时、会出现锁存关断情况。 OC 和 OT 关断是唯一需要复位以使放大器重新启动的关断类型、因此它是一种或另一种、看起来不受环境温度的影响、因此我非常怀疑过流而不是过热。 负载为4欧姆扬声器、经验证实际为4欧姆。 该放大器在同一电路板上有两个 tpa3a50、共享同一个散热器。 一个芯片配置为运行 btl、另一个芯片配置为 PBTL。 在输出电流接近22k 电阻设置的 OC 限值之前、我可以使所有通道关闭。

我应该从哪里开始查看? 我开始怀疑输出滤波、这可能会导致真正的 OC 情况、正如我所做的那样、在滤波器之后进行测量时不会拾取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattias、

    您是否有电流探头用于监测电感器电流?

    如果确认输出电流远低于 OC 限值、则最高可能是 BST 电路上的电压不足导致的虚假 OC。 这可以通过监控 BST_x 和 OUTx 波形来检查。

    谢谢!

    此致、

    Sam