This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:多通道测量。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020657/amc1300-multiple-channel-measurement

器件型号:AMC1300

请查看随附的草稿。 我在展示的三通道电压测量电路中使用了三个 AMC1300隔离式放大器、其中包含一个独特的通用基准节点。

您是否看到了这方面的任何问题? 请注意、这三个放大器由同一电源供电。 此外、它们的输入相对于电源引脚是浮动的-我这样做是因为我很清楚、由于电源电压为5V、因此生成的共模电压永远不会达到过压检测电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、

    从共模输入电压的角度来看、这一点没有问题。 应注意、分压器中的电阻器的额定电压和电流将流经电阻分压器链、因为它们是短路的潜在源。  

    如另一个主题所述、本指导手册电路还详细介绍了使用低输入阻抗器件进行电压检测的相关信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa350/sbaa350.pdf

    我们的 AMC 电压感应计算器可用于帮助确定感应电阻器的大小:https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alexander!

    我对共模电压的担忧是、所参考的应用手册(SBAA350、我已经了解过它)没有提到浮点输入拓扑。 它的所有解释都基于如何最大程度地减小由电源接地输入引起的偏移误差。

    我还担心:在嘈杂的环境中、高频共模电流可能会将共模电压转换为不良电平。 我认为接地参考可以最大程度地减小此电压漂移...

    你认为这些恐惧是有道理的吗?

    此致。

    Christos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、  

    我没有计划过电源引脚的输入电压会浮动。 我不会因为你所提到的恐惧而建议这样做。 在负输入和 GND1引脚连接到中性点的情况下、隔离放大器可以随高频共模电流变化而浮动、并且只要不违反 CMTI 规格、就会产生高精度测量。  

    您可以将负输入引脚、器件的电源引脚和电源接地连接到中性点以进行电压测量。  

    对于电流测量、每个器件都需要自己的电源、因为测量将异相并以高压线路为基准。  

    如何为 AMC1300的高侧供电?  

    本文档的前几页介绍了为隔离放大器高侧供电的三种方法、我假设您计划使用隔离式变压器?  https://www.ti.com/lit/an/slyt810/slyt810.pdf

    是的、SBAA350介绍了如何使用低输入阻抗隔离放大器进行高精度测量、本文档不讨论此主题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您、Alexander!

    是的、我使用的是小型隔离式直流/直流转换器。

    我想我的问题已经得到了解答!

    此致!