This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:线路到线路电压测量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020647/amc3330-line-to-line-voltage-measurement

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3301

大家好、我是一个非常重要的问题。我想知道 AMC3330是否能够在没有中性点访问的三相系统中测量线间电压、以及此原理图是否为 ok.e2e.ti.com/.../Line-to-line.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    非常好!

    更改时、我建议使用中心抽头连接、其中 HGND 连接在两个感应电阻器的中间、如所附的原理图中所示。 VG2从-1kV 到1kV 的直流扫描显示了结果。  

    在我的仿真中使用了具有+/-250mV 输入的 AMC3301、而具有+/-1V 输入的 AMC3330是用于此应用的合适器件、但两者都可以正常工作。   

    e2e.ti.com/.../2474.VLL_5F00_sense_5F00_AMC3301_5F00_AS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图对我有很大帮助。 问题在于、每个相位(用于从两个正弦信号创建线路电压)都以 GND 为基准。 删除引用解决了该问题、尽管我不知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图对我有很大帮助。 问题在于、每个相位(用于从两个正弦信号创建线路电压)都以 GND 为基准。 删除引用解决了该问题、但我不知道为什么要删除?e2e.ti.com/.../AMC3330Q1.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是仿真收敛问题。 确保在您的感应电阻器之间添加 HGND 连接!