This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:这个部件的实际温度范围是多少。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019937/ina126-what-is-the-actual-temperature-range-of-this-part

器件型号:INA126

大家好、在 INA126数据表的第1页上、它指出 INA126的工作温度范围为-40°C 至+85°C (工业温度范围)。 然后在同一数据表的第5页上、它指出 INA126的工作温度为-55C 至+125C。 您能告诉我该器件的实际工作温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我看到问题是什么。 数据表中提供了有关工作温度信息的冲突信息。 我相信 VSSOP 封装具有-55C 至+125C 的宽工作温度范围。  

    我将与系统工程师验证上表、并将其返回给您。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我在 INA126器件中获得了更多信息。  

    INA126 部件的工作温度范围应为-55°C 至125°C。 如果您担心数据表性能、则需要查看表、该表的额定温度范围为-40C 至+85C。 在超出范围的温度下运行时、性能可能会下降。    

    例如、漂移数值在-40C 至85C 范围内指定、保证在-40C 至+85C 范围内、如下表所示、不在温度范围之外。   

     

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond