This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:INA186A5IDCKR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020362/ina186-ina186a5idckr

器件型号:INA186

 我们在设计中使用 INA186、 INA186的输出出现了一些尖峰。 我们检查尖峰是否来自系统的电压噪声、并在 INA186的输出端添加 RC 滤波器以解决此问题。 下面是我们的简化 框图、我有一个问题、需要我们的帮助来确认 RC 滤波器是否会产生任何影响?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    数据表的第8.1.3节讨论了滤波。 正如我们提到  的、滤除输入可滤除检测电阻器上的差分噪声、但从 OUT 引脚到接地的 RC 滤波器可以更好地解决高频共模噪声。 需要考虑的主要问题是、您的电阻器具有足够的尺寸、可确保电容器与输出级充分隔离、 负载消耗的任何电流将表现为通过该电阻器从 INA186 OUT 引脚到负载输入的外部压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、Thnaks、大家好、我们为您提供反馈、但我仍然对输出部分电气特性中显示的数据表有一个担忧、在我们的情况下提到"最大容性负载"会导致电路振荡不会、我对此的描述感到困惑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、  

    与任何放大器一样、INA186的输出引脚只能  在变得不稳定之前直接驱动如此大的电容。 本 应用手册的第4节对此进行了深入讨论、这是由于与输出级输出阻抗的电感部分相互作用的电容的负载影响。

    10kΩ、客户计划在上述中实施的隔离电阻应大于足够的隔离电阻、以便有效地将 LPF 电容与输出节点隔离。 这应该是好的。