This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP27:O2运算放大器 OP27G

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: OP27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020596/op27-o2perational-amplifier-op27g

器件型号:OP27

当运算放大器 OP27G 由双电源供电时、正电源连接到+6.7V、负电源连接到-16.6V。 运算放大器能否正常工作?

参考:  

www.utmel.com/.../op27g-op-amp-application-pinout-and-datasheet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rose、

    是的、这是可能的。 但请记住、OP27是一个非常旧的传统器件、不是轨到轨运算放大器。 共模输入电压需要与电源轨保持至少4V 的距离。 转换为您的应用这意味着共模输入电压应在-12.6V 和+2.7V 范围内。

    另请参见数据表的图6、其中显示了典型值。 查看(16.6V + 6.7V)/ 2 =+/-11.65V 并进行相应的计算

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rose、

    我想凯已经回答了你的问题。 通过 OP27A/C 获取规范、OP27G 版本可能略有不同。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond