This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:在单位增益配置中观察到的振荡

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020491/ths4631-oscillations-observed-in-the-unity-gain-configuration

器件型号:THS4631

我们的设计使用 THS4631D 运算放大器。

在单位增益配置的两个实例中、输出是振荡的。

输出连接到小于100pF (10")的迹线,而该迹线不会在远端端接 远端连接到继电器、此走线仅在需要时连接到其他电路。

原理图:

Waveform1:运算放大器输出@R511、Vin+连接到1.8V (通过2.5K)

 

Waveform2:VIN+、Vin+连接到1.8V (通过2.5K)

请告诉我们以下内容:

*这些振荡的原因可能是什么?

* 为了消除振荡、需要对电路进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ponnusamy、

    我是否可以问您为什么要使用325MHz 运算放大器来驱动继电器?

    您可以添加输入低通滤波器。 您应该在输出端添加一个50...100R 隔离电阻器。 请参阅数据表的图6。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、任何驱动电容负载的高速器件都可能会在单位增益下振荡、  

    您需要将此 R 增加约20欧姆、并将反馈连接移至输出引脚、大多数数据表中包含所需的 Riso 与 Cload、请使用跟踪 C 查找。R577未安装业务、