This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV342A:低侧电流感应输出不正确

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020421/tlv342a-low-side-current-sense-incorrect-output

器件型号:TLV342A

我有一个太阳能电池板分析器件(大学项目)、此器件测量一个电池板的电压和一个指定阵列中整个连接的电池板串的电流。

我在整个设计中遇到的唯一一个断续是、电路的电流感应部分提供恒定输出、而不是随着太阳能电池板电压的变化而变化。

该电阻器采用1m Ω、4W 封装、放大器设置为增益85的同相放大器。  

我连接了一个以大约0.1A 的电流输出8V 电压的电源。此设计应保持高达10A 的电流、但这只是一个测试方案。 当我增大电压时、电流应减小、因此放大器的输出应按比例减小。 相反、它在大约120mV 时保持不变。 这对应于1.4A 的电流、这是不正确的。

我想偏移电压可能过高。

有什么想法吗?

P.S. 在照片中、红色突出显示的区域是放大器、而另一个突出显示的区域是感应电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    失调电压将产生比输入失调电压大100k/1.2k+1倍的输出直流失调电压。

    但是、电压应随感应电流变化、变化速率应为每安培84.3mV。 换句话说、增益(dV/di)不受输入失调电压的影响。

    R7的 GND 节点必须与 R9以开尔文连接、否则增益将不正确。

    检查引脚7在两个不同电流电平下的输出。  

    10A/1m Ω 时的偏移仅为10mV、25C 时的偏移可为+/-1.25mV、因此可能是+/-12.5%的满量程误差。 使用较低偏移的运算放大器或高感应电阻。

    10A * 10A * 0.001 Ω= 100mV、远低于4W