This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:在输入信号被发送后、没有接收到反馈信号

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019412/pga280-after-the-input-signal-is-sent-no-feedback-signal-is-received

器件型号:PGA280

在调试 PGA280时、我们将十六进制指令8300发送到 PGA280寄存器3"设置 BUF 超时"(如图所示)。 它应该有一个19的返回值、但是我们没有收到任何值、PGA280没有响应、我们怀疑芯片由于电源而不工作。

这是官方文档中的典型电源接线图

这是官方文档中的典型电源接线图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:  

    1)是、使用 VSP=+15V、VSN+-15V、VSOP=+5V、VSON=GND、 DVDD=+3V 和 DGND=GND 应该正常、如下面的电源接线图所示。   为什么您提到此问题可能与耗材有关?  您是否已 使用电压表确认电源处于上述预期电压?  请 提供一个原理图、显示您的应用中涉及的电压电源以及旁路电容器。  问题是在多个设备上发生还是仅在一个设备上发生?  

    2) 2)请在完整的读取事务命令 :1000 0011 0000 0000期间提供包括 CS、SCLK SDI 和 SDO 在内的 SPI 接口的示波器图吗?  请参阅数据表的图52。  请将示波器探针放置在 PGA280 SPI 引脚(CS、SCLK SDI 和 SDO)上。  

    该器件在 SCLK 下降沿对 SDI 数据进行采样、因此 SDI 数据应在 SCLK 上升沿期间发生变化/更新、并在 SCLK 下降沿期间保持稳定。  另请告知我们使用的 SCLK 频率。   我假设该器件在默认配置下使用、同时禁用校验和位(CHKSUME)(否则、请阐明是否已启用 CHKSUME)。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    1) SPI 的生成代码来自 STM32的 HAL 库、库版本为 v1.4.4、而 SCM 使用 STM32F103ZET6。

    我们连接 SDI 和 SDO 的引脚以形成闭环。 PA6 (MOSI)<=> PA7 (MISO)再次写入0x55后、可以读取0x55。

    2)这是已初始化的波形

    这是写入数据的波形、数据为0x83、未接收到返回值。 但是、图片中有一个尖峰脉冲、但我没有找到产生尖峰脉冲的原因。 CS 首先为高电平、然后拉低、最后拉高。 但图片的尺寸有限、因此没有最终的 CS 高电平屏幕截图。

    这是尖峰脉冲的放大视图

    谢谢、

    Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您提供数字分析器图。

    -您能否提供显示所有 PGA280旁路电源电容器和电压的详细原理图?

    -您是否仅测试了一个设备或各种设备?  如果您仅测试了一台设备、是否可以尝试新设备?

    -如果问题仍然存在、您能否提供示波器图、将探针放置在 PGA280的 CS、SDO、SDI、SCLK 引脚上(而不是数字分析仪图)?  我要求使用示波器图的原因是、在某些情况下、过度振铃或过冲/下冲可能会导致 SPI 通信出现问题、数字分析器图上可能未显示此问题。

    在实验练习中为 PGA280器件加电并发出读取命令 x83XX 后、器件会按预期返回0x19。  请参阅下面的示波器截图。  示波器探针直接连接在 PGA280 SPI 引脚上。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这是我们单独供电的3V3电源。

    这是我们的+15、-15、+ 5V 电源。

    AGND 通过肖特基二极管连接至-15V、而数字 GND 也通过肖特基二极管连接至-15V。

    现有 PGA280测试板是根据典型电路构建的、但电源有点乱。 现在、我们只想提供数字电源3V3、如图中的红色圆圈所示。 PGA280芯片能否正常工作。

    2)μ A

    我们分别焊接了两块电路板并对其进行了测试、但在发送输入信号后没有输出信号。

    3)μ A

    正在测试示波器波形。 我将在测试完成后回复您。

    谢谢、此致、

    Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    您尝试解决两个单独的难题、一个是电源设计、另一个是微控制器数字通信。   一个建议是 单独调试问题、一次调试一个问题。

    为了调试数字 SPI 通信、建议尽可能清理/简化设置。  从使用线性工作台电源的全新 PGA280器件开始、该电源可实现与 PGA280板的简单电源连接。  采用 VSP=+15V、VSN=-15V、VSOP=DVDD=+3.3V 的三工作台电源、现在就可以验证数字通信了。   确保所有电源都通过低阻抗连接直接连接到相同的接地电位(+15V/-15V、+5V 和+3.3V 应以相同的 GND 电位为基准)。  微控制器应由相同的+3.3V DVDD 电源供电、还需要连接/参考相同的接地电位。

    一旦您使用示波 器确认微控制器使用干净/简单的工作台电源设置与新的 PGA280器件进行读/写数字通信、然后继续进行电源调试。  

    请观察并确保不违反 PGA280数据表(第4页)第6.1节中的绝对最大额定值、并确保所有电源通过直接、低阻抗连接以相同的接地电位为基准。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    根据您的提示、我们调整了电源、并成功读取了正确的值。

    感谢您的持续帮助!!!

    非常感谢、

    Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    真是个好消息!

    感谢您告知我们、

    此致、

    Luis