This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393-N:LMV393之间存在差异

Guru**** 714550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV393, LMV393-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020436/lmv393-n-different-between-lmv393

器件型号:LMV393-N
主题中讨论的其他器件:LMV393

大家好、

我们将在器件 上替换- LMV393DMR2G。 但是、LMV393IDGKR L/T 太长。 能否使用 LMV393MMX/NOPB 替换它?

BTW、LMV393的非 N-N 版本和"-N"版本之间有何区别。 我看到 ESD 额定值和工作温度略有不同。 还有其他差异吗? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    简单...

    LMV393-N 是美国国家半导体的原始版本、而 LMV393 (非 N)是 TI 的原始第二个来源。

    在 TI + National 收购之后、具有类似 GPN 的前 National 器件收到"-N"以进行区分。

    对于98%的应用而言、这两款器件在规格上都是相同的。

    但它们来自(最初)两家不同的公司、采用两种不同的流程、采用两种不同的设计。 因此、边缘操作或承受应力时可能会有轻微差异-就像任何第二个来源一样。 因此、我们建议在投入生产之前验证更换件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    获取、感谢您的及时响应。

    此致、

    Mike