This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:不必要的杂散

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020311/opa858-unwanted-spurs

器件型号:OPA858

您好!

我设计了一个交流耦合同相放大器电路、如下图所示。 在本论坛的帮助下、放大器本身是稳定的、到目前为止、结果是相当有希望的。 但是、当我在没有任何输入信号的输出端进行频谱分析时、250kHz 时会出现意外的杂散。 我已经检查过电源、但无论使用哪种电源、杂散仍然存在。 我的电路中是否有任何会导致此类问题的东西? 请提供任何帮助。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是显示杂散的频谱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 DUT 的电源、查看其是否仍然存在、如果是、则查看环境拾取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、当我关闭 Vopa 电压时、频谱是平的、没有任何杂散。 移除 R67以移除直流偏置时也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    跟踪这些内容并不有趣、但您可以尝试以下几种操作:

    -电源电缆较短
    -Faraday 笼在电路板/ DUT 周围
    -用零欧姆跳线替代铁氧体磁珠

    您刚才提到更改电源、我假设您是实验室工作台电源? 或者我们是否讨论开关转换器或壁式适配器?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常低的频率、可能与电源相关、您的去耦电容器是否正好位于器件上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    可能是 L2和 C77的谐振:

    (不像上面显示的那样高。)

    添加一个较小的串联电阻...

    或具有足够 ESR 的电解电容器、充当缓冲器:

    e2e.ti.com/.../olaf_5F00_opa855.TSC

    Kai