This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604EVM:将 TLV3604EVM 用作 APD 模拟输出的比较器

Guru**** 2535130 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3604EVM, TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020270/tlv3604evm-using-the-tlv3604evm-as-comparator-for-analogue-output-from-apd

器件型号:TLV3604EVM
主题中讨论的其他器件: TLV3604

您好!

我想将 APD 模块连接到  TLV3604EVM 上的 IN+和 APD 模块的低通滤波器、并将其作为阈值提供给 IN-、该阈值将随 APD 模块的直流输出而变化。 然后、我希望 EVM 充当比较器和输出 LVDS、具体取决于 IN+的输入是否高于 IN-阈值。 我知道、要在示波器上查看 OUT+上的 LVDS 信号、我需要将100欧姆电阻器连接到 R4、但我不确定如何处理其他电阻器、 电路板是否标配0欧姆电阻器、我是否应该将其保持不变?

谢谢、

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    R1和 R2用于 IN+的强制和检测。 目的是将 方波源连接到 J2、并通过 R1连接到比较器的 IN+。 R2用于将 J3连接到节点、以便示波器以最小的负载和失真查看输入信号。 此外、如果 适用于信号源、此配置允许示波器提供50 Ω 终端。

    R5和 R6以相同的方式用于比较器的输入。

    这些电阻器都是初始组装的、为0欧姆。 EVM 上未组装的唯一元件是 R3 (用于输入信号的 LVDS 端接、如果适用)和 R4 (用于 TLV3604的 LVDS 端接、您正在组装 TLV3604)。 如果您不打算查看示波器上的输入、则可以卸载 R2和 R6并保持打开状态。

    另请注意、如果您在 R4中填充100欧姆电阻器、请确保在将示波器连接到 J6 (OUT+)时、通道设置为 High-Z

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Gerome