This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL064:输入低于1V 时电压跟随器连接问题高输出

Guru**** 2870410 points

Other Parts Discussed in Thread: TL064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1020211/tl064-voltage-follower-connection-issue-high-output-when-input-is-lower-than-1v

器件型号:TL064

大家好、我想请大家帮忙。 我有基本的电压跟随器从分压器获取信号。 问题是、如果输入上的电压超过1V、则输出上的电压为+5V。 如果输入电压高于1V、放大器工作正常。 即使 输入 接地、输出也是5V。 是否对 TL064进行了消磁? 还是其他一些问题? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    这些问题经常出现。 您是否阅读过数据表?

    您的原理图中有两个错误:

    TL064的最小建议电源电压为+/-5V 或+10V。

    2.共模输入电压必须与电源轨保持至少4V 的距离。

    请参阅数据表的第6.3节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    它未损坏、这是 Kai 所说的输入共模电压导致的预期行为。

    下面是一个可正常工作的运算放大器列表。 5V 电源以及轨到轨输入和输出。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#~p78=In;Out&p1261max=5;180&p1261min=0.9;5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我看到了数据表,但我理解不对,很显然是:D. 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我要找的。 非常感谢。