This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:温度升高时输出异常

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019883/opa695-output-abnormal-when-temperature-increases

器件型号:OPA695
主题中讨论的其他器件: OPA690

您好专家、

我的客户使用  OPA695、发现其中一些在温度升高时输出异常。 请参阅随附 pdf 中的原理图和波形。

e2e.ti.com/.../OPA695_4B6DD58B_.pdf

此致、谢谢。

丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到惊讶的是、它的工作原理完全是、您正在尝试使用电流反馈器件来生成电流源。 总反馈跨阻(用于设置稳定性) 包括 FET 的跨导、该跨导可能随温度的变化而变化-引脚等效的 OPA690是一种尝试的替代方法、不是那么快、而是非常好的压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    1.您能解释 一下电流反馈器件为什么不能成为电流源吗?

    2.如您所述、反馈互阻抗随温度的变化而变化、导致不稳定。  您是否认为可以通过增加反馈电阻器使 OPA695保持稳定?  

    此致、谢谢。

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果你强制它、Cfa 可能可以实现这个-但是要在 FET 跨导范围和负载上获得相位裕度(FET Zo 和负载构成反馈网络的等效源 Z) 您需要提高反馈 R、直到您在整个温度范围内保持稳定-这可能会将您限制在 OPA690等器件同样足够的位置。 是的、将 R4设为约750欧姆、看看情况是否改善。