This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:PS (SO)封装信息请求

Guru**** 2580185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC272, TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017116/tlc272-ps-so-package-information-request

器件型号:TLC272
主题中讨论的其他器件: TLV9102

您好!

我的客户 将使用 TLC272CPSR 并检查了数据表(SLOS091E)、但没有有关 PS (SO)封装的信息。  如果需要时间更新数据表、您会更新数据表还是向我提供以下信息?

1.首页上没有关于 PS(So)封装的信息。

2.第2页上没有关于可用选项的 PS (SO)信息。

3.第4页的耗散额定值表中没有关于 PS(So)的信息。

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kawasaki-San

    PS 将是相同的8引脚引脚排列。

    还可以在产品页面上找到可用选项。  https://www.ti.com/product/TLC272#order-quality

    耗散额定值将需要一个散热模型、新模型可能需要长达2周的时间才能完成(在极少数情况下更长)。

    根据我的经验、PS 在未来更难找到新的替代运算放大器(我们只有21个 PS 双运算放大器选项)。 因此、我不建议使用此封装的新设计。 我确实注意到 TLC272非常旧、上一个数据表修订版本早已完成、并且 TLC272产品页面推荐了一个不同的更新的运算放大器。 这并不意味着 TLC272PS 很快就会消失。 但是、如果它确实消失了、则很难找到引脚对引脚/封装兼容的替代产品。

    您是否希望我申请为 TL272PS 制造一个模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San、

    感谢您的快速回复。

    PS 将是相同的8引脚引脚排列

    我知道 D (SOIC)和 PS (SO)是8引脚封装、尺寸不同、如第41页所示(对于 D (SOIC)和44页所示(对于 PS (SO)。  您是否会更新数据表以在首页显示 PS?

    也可以在产品页面上找到可用选项。  https://www.ti.com/product/TLC272#order-quality

    感谢您提供此信息、但您是否会更新数据表以在第2页显示 PS?

    TLC272产品页面推荐了不同的新型运算放大器

    我将检查我的客户是否可以考虑 TLV9102。

    是否希望我申请为 TL272PS 制作一个模型?

    是的、如果您不介意、我也希望您提供 PS 封装的功耗额定值表。  如果我的客户可以使用 TLV9102、那么我会告诉您、这样您就不必处理此问题。

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San、

    我的客户已经开始使用 TLC272了。  我是说他们已经决定使用它。  因此,我恐怕他们不会将其更改为 TLV9102,那么您是否会提供 PS 的耗散表?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikazu - San、

    我提出了一个新的热模型请求,这将提供许多热参数。 根据 Theta-JA 值、我可以得到一个功率耗散值。 模型团队有大量积压工作、因此可能需要整整2周才能获得结果。 我还将请求更改数据表、很遗憾、这将需要花费2周以上的时间。  

    我会在模型完成或两周内再作答,以先到者为准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikazu - San、

    对于基于 热 模型的器件 TLC272CPS、

    TA<=25C 额定功率为1175mW

    降额因子= 9.4mW/°C (编辑、而非 C/W)

    TA = 70C 额定功率= 752mW

    TA = 85C 额定功率=不适用

    TA = 125C 额定功率=不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San、

    非常感谢您的回复。  这是否是拼写错误?

    降额因子= 9.4C/W

    -> 降额因子= 9.4mW/C

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、mW/C