This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019635/ina381-ina381

器件型号:INA381

您好!

我使用 IN381作为过流保护。  

如您所见、我使用 PWM 来控制 LED 的强度。 因此、我要问的问题是、如果在100% PWM 占空比时、INA381检测到过载、但当我将占空比更改为50%时、INA381是否仍检测到 PWM 高电平上的过载?  

如果是、您能否提供建议、以帮助我解决这个问题。 或者、我应该更改另一种检测方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    具体取决于您要检测的内容。 如果它是您想要检测的峰值电流、那么您的方案是正确的。 但是、如果您希望检测最大平均电流、则最终应添加一些低通滤波以滤除 PWM 纹波。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    该电路应进行轻微修改。 正如 Kai 提到的、放大器输出应在传递到比较器之前由 LPF 平滑。 对于此应用、我假设需要检测直流或低频过流事件。

    需要对 LPF 的带宽进行调整、使其足够慢、能够有效地对输出求平均值、但速度足够快、不会错过过流事件。 您可以使用随附的 TINA 文件作为此任务的起点。

    此致、Guange2e.ti.com/.../INA381_5F00_LPF.TSC