This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:用于 SDI 信号 SE 至 DE 的 LMH5401

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH0395

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019625/lmh5401-lmh5401-for-sdi-signal-se-to-de

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH0395

大家好、

我的客户计划使用 LMH5401进行从75 Ω 单端输出到100 Ω 差分输出的3G-SDI 传输、下面的电路由客户根据我们的应用电路进行修改。

团队能否帮助检查应用电路是否适用于3G-SDI 信号 SE 至 DE?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

      我们拥有专门用于 SDI 接口的产品、我相信如果客户正在寻找针对此类应用设计的更内部专用功能、他们可能会发现这些产品很有用。

      LMH0395是一款3G HD/SD SDI 双路输出低功耗远距离自适应电缆均衡器:

           

    谢谢、

    Sima