This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:NC 引脚连接

Guru**** 2990830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019977/opa569-nc-pin-connection

器件型号:OPA569

您好!

你好。

我们的客户希望了解推荐的 NC 引脚连接。 我们是否有相关文档? 请注意、这是一个航天应用。

期待您的回应。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    OPA569数据表指示 注释(2)中注明的 NC 引脚名称 NC 意味着没有内部连接。 它应该有焊盘、但是该焊盘可以悬空或连接到任何方便的地方、例如接地或电源电平。 我会避免将其连接到任何类型的信号、因为这可能会意外地与相邻引脚进行电容耦合。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程