This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC374:最高结温

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019464/tlc374-max-junction-temperature

器件型号:TLC374

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 TLC374的 TJmax。 您能帮助我们提供此参数吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    可以在数据表的两个点看到答案。

    1.形成"绝对最大额定值"。 最高存储温度为150°C 这是您的最高结温、因为存储通常在不为芯片供电的情况下会降低

    2.从"耗散额定值表"中删除。 对于 D 封装、额定功率比84°C 高7.6mV/°C、125°C 时的额定最大功率为190mW。 因此、不得在190mW / 7.6mV x°C + 125°C = 150°C 时耗散功率 这也是您的最高结温。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cedrick 回答您的问题、感谢 Kai 回答您的问题。  这似乎解决了这个问题。

    卡盘