This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:用于绝缘监控器

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225, TIDA-00440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019257/ina225-utilizing-for-insulation-monitor

器件型号:INA225
主题中讨论的其他器件: TIDA-00440

您好!

您能告诉我 INA225可用于 IMD (绝缘监控器件)吗?

我找到了 TIDA-00440。 如果适合用于 IMD、请提供指导。

客户希望将其用于1000V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    根据您的图表、假设您希望支持此处将置于发送给消费者的带电线路上的设计、是否正确? 遗憾 的是、正如此论坛博文中所回答的、TIDA-00440可能不适合这种情况、因为此设计旨在用于未通电的线路。  

    不过、设计的许多方面可用于支持此类工作。 该设计中选择了 INA225、因为它具有可调增益、设计人员使用该值在潜在绝缘电阻范围内保持最大满量程范围、以减少误差。 这是我们产品系列中唯一一款具有可调节增益的电流感应放大器、因此如果这是一项所需的功能、这是我们在这里提供的唯一产品。