This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:超出最大共模输入电压范围

Guru**** 2751615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019285/ina240-exceeding-max-common-mode-input-voltage-range

器件型号:INA240

我们将 INA240A2用作直流电机驱动器相位线路上的电流传感器、以使用200 µOhms Rsense 电阻器测量120A 的最大电流

根据数据表、允许的共模输入电压范围为-4V 至80V。  在我们的系统中、VCM (在引脚 IN+和 IN-上)上升到最大65V、在限制范围内、 但在我们系统中的某个点、VCM 下降到最小-14V、并在大约20nsec 后恢复到允许的范围。  

我的问题是如何解决这些尖峰以确保 VCM 在连续运行期间不会损坏 INA240? 还是将其保留为仅在20ns 内发生的那样?

我已附上我所做测量的图片以及用于测量波形的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahhad、

    示波器探针的接地引脚位于接地过孔上、对吧?

    您是否在 INA240的 IN-引脚上看到相同的尖峰? 如果不是、您可以添加一些差分输入滤波、如数据表的图32所示。

    但另一方面、如果您在两个输入端看到相同的尖峰、那么我会添加一些共模输入滤波。 但是、请务必小心不要破坏 INA240的极好共模抑制。 或者换句话说、在两个输入到信号接地之间添加小电容器、并使用非常精确的电容器来保持高平衡。 小心地增大它们、直至不再看到尖峰。 同时观察 INA240的共模抑制。

    另一种补救办法是找出尖峰的原因。 如果涉及电感、可能会产生与杂散电容的谐振。 或者您只能看到电感反冲。 在这种情况下、增加一个小阻尼电阻有助于和/或负载上的一些去耦电容。 如果没有原理图、就更深入  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、INA240上方的这两根厚电缆(黄色和绿色)的用途是什么? 尖峰是否可以来自这些电容耦合?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1、是的、示波器探针位于接地过孔上、也将 INA240的引脚1接地。
    2.是的、相同的尖峰也出现在 IN-引脚上。
    3. 已经尝试使用 一个与这两条线路串联的阻尼电阻器、但是这在 INA240的输入上引起了30%的误差。
    4.这些绿色和黄色导线是连接到电路板的电机相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、这些尖峰是否可以忽略、因为它们仅显示20ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表要求-6V 直流电压。 显然、事情不会在-6V 之后悬崖上落下。 该器件可以很好地承受20ns 脉冲,但 TI 不会认可使用条件,因为它是“超出”数据表规格。

    也就是说、如果幅度可以通过某种方式降低至-10V、我个人认为这是安全的。 通过铁氧体磁珠/或电容器进行输入滤波可能有助于降低振幅。

    此致、Guang