This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821-Q1:ina821仿真

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, TINA-TI, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019166/ina821-q1-ina821-simulation

器件型号:INA281-Q1
主题中讨论的其他器件:INA821TINA-TIINA281

TI 技术支持、您好:

当使用 TINA-TI 来仿真 INA821时、双电源没有问题、但是使用单电源的瞬态仿真被中止、如下图所示。 我不知道为什么? 交流传输特性似乎是错误的?

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wlliam、

    产生误差的原因是您超出了 INA821的共模输入电压范围。 您必须在输入端与电源轨至少保持2V 的距离:

    一种补救方法是将 V1从+4V 增加到+5V。 则不会超出共模输入电压范围  

    e2e.ti.com/.../william_5F00_ina821.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考。  我更改了标题、将 INA281更改为 INA821、并将其推至正确的组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    除了 Kai 的评论之外、我们还有一个模拟工程师工具、可帮助您诊断问题。 使用单电源电压轨、可以在中间电源轨或2.5VDC 附近配置 VCM、以便最大限度地提高 INA821的输出电压摆幅、请参阅下图。  

    以下是工具下载链接:

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond