This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:无n`t 信号

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019266/lmh6401-doesn-t-have-output-signal

器件型号:LMH6401

PD 为低电平、输入信号为正弦1Hz-300MHz、10mV-0.3V、VOCM 为0.8V。

也n`t 从 地址0获取修订 ID、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    它们如何与器件连接? 他们是否尝试探测 SPI 线路以确保正确的1V8逻辑信号电平?

    最棒的

    Sam