This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:放大器论坛

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017977/ina186-q1-amplifiers-forum

器件型号:INA186-Q1

它可能关注的对象

感谢您的支持。

我们的客户正在 其原型中使用 INA186-Q1。

Vs:5V

共模电压:13.5V

差分模式:50mV

在振动测试和温度循环测试之后,他们发现此部件出现故障。

故障率:3件/42件

无论差分电压如何(如果差分电压为0V)、 OUT 引脚都有输出电压(0.3V 至4.7V)。

我们希望您检查 客户波形及其电路。

您能告诉我们您的电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    在振动测试和温度循环测试之前、电路是否正常工作?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kira、

    我们将对此进行研究。 请向我们发送任何相关的原理图和布局信息以及测试方法。

    我的电子邮件是 p-iliya@ti.com。   

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此支持已转移到电子邮件。