This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171-EP:OPA2171-AMP 与 OPA2171-EP 之间的区别是什么

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2170, OPA2171-EP, OPA2171, OPA2990, TLV9302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018354/opa2171-ep-what-is-the-difference-between-opa2171-opa2171-ep

器件型号:OPA2171-EP
主题中讨论的其他器件:OPA2170OPA2171OPA2990TLV9302

大家好、

我们正在尝试为 OPA2170找到一种 P2P 解决方案、我们注意到 OPA2171-EP 是一种选择。
我想知道 OPA2171-EP 和 OPA2171之间的主要差异。
OPA2171-EP 有哪些昂贵的原因?
我在数据表中找不到该器件。
请与我分享。

BRS

Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们的-EP 器件是增强型产品、通常用于航空、军事或关键环境、但这并不意味着它们不能用于其他应用。 我认为 本视频 将有助于回答您的问题。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    非常清楚!

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    除了 OPA2170-EP、您可能还需要考虑 OPA2990或 TLV9302。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您提供信息。

    我也会记住这些。