This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高精度电流感应运算放大器

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA293, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018616/high-precision-current-sense-op-amp

主题中讨论的其他器件:INA190INA293INA181

大家好、团队、

我正在寻找双向精密电流感应运算放大器。 最初建议我使用 INA190、但随着项目的发展、该团队意识到 INA190无法处理输出电流。 运算放大器的要求能够测量负电流、具有12V 的输入电压和处理高达600mA 的输出电流。 最初的增益要求为100、但确定较小的器件增益为25将更好。 任何具有多个增益选择模型的可能解决方案都是最佳选择。

感谢你的帮助、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的任何电流感应放大器都无法直接驱动此量的输出电流。 我们的器件通常面向信号链、因此不会驱动大量电流。 在这里可以研究的一个潜在选择是将功率放大器级应用于器件的输出、以增加输出电流、但这将需要对潜在失真和增加的外形进行权衡。 就12V 信号和方向性而言、我们的许多器件都是这样做的、例如 INA293是一款高速电流感应放大器、INA181是面向成本敏感型应用、 但同样、这两种器件都不会直接提供这种数量的输出电流。

    这里的另一个潜在选择是查看我们的功率放大器产品系列、该产品系列旨在直接从 IC 提供更高水平的电流。 但是、这些器件不具有我们的电流感应放大器的独立共模能力、在设计中需要注意确保输入共模范围有效。 我正在这个团队中寻求帮助、以进一步帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对直布罗陀的响应以及在功率放大器团队中的参与。 如果您有任何其他可能的放大器建议、我们将不胜感激!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否可以为 建议的应用提供原理图?  您已指示要感测的基于12V 的双向电流和600mA 输出电流、但将使用哪种电源电平为电路供电? 我们可以提供该电流的任何功率运算放大器的共模电压范围有限。  

    一旦我们看到电路、我们就可以更深入地研究应用、 并确定 我们是否可以 提供解决方案。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您的帮助;但是、我的团队能够在内部解决问题。 我们最终确定了一个适用于我们的应用的器件。

    再次感谢您!

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很高兴您找到了可接受的解决方案。 感谢您的介绍。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程