This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在输液泵设计中、我应该使用哪些精密放大器

Guru**** 2930080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019059/faq-what-precision-amplifiers-should-i-use-in-my-infusion-pump-design

输液泵具有严格的规定、可控制其安全功能、例如气泡混入检测和压力/遮挡传感器。 还有许多不同类型的输液泵以及可能使用的位置。 这可能会使设计输液泵系统的任务变得困难。 但是,有了 TI 广泛的选择,我们将有一个适合您的解决方案。 精密放大器最常见的系统是:

  1. 进气传感器
  2. 压力/遮挡传感器
  3. 电机电流感应。

气泡混入传感器用于防止向患者的循环系统输送大量空气。 该信号路径将使用光学或超声波传感器来检测气泡。 该信号链中的放大器将用于 ADC 中的信号调节。

规格

OPA392

OPA2376

OPA192

电源电压(V)

1.7–5.5

2.2–5.5

4.5–36

Vos 最大值(mV)(最大值)

0.01.

0.025.

0.025.

漂移典型值(uV/C)(典型值)

0.1.

0.32.

0.1.

GBW (MHz)

13.

5.5.

10.

µs 率(V/μ s)

4.8.

2.

20.

电压噪声(nV/rtHz)

6.

7.5.

5.5.

偏置电流(pA)(典型值)

0.8.

10.

20.

输出电流(mA)

65

30

65

 

遮挡传感器用于防止可能导致危险静脉压力或剂量不当的管道堵塞。 对于遮挡感应、应变仪将连接到管道以测量管路上的压力。 为了获得最高精度、此处将使用采用差分配置的 INA 或运算放大器。

规格

INA333

INA823

INA818

电源电压(V)

1.8–5.5

2.7–36

4.5–36

Vos 最大值(mV)

0.025.

0.100

0.035.

CMRR (最小值)(dB)

100

115

110

电压噪声(nV/rtHz)

50

21.

8.

偏置电流(典型值)(pA)

70

10,000

150

静态电流(mA)

0.05

0.2.

0.35.

 

电流感应放大器可用于感应输液泵中任何电机的电流驱动。  

规格

OPA391

OPA392

OPA333

电源电压(V)

1.7–5.5

1.7 - 5.5

1.8–5.5

Vos 最大值(mV)

0.045.

0.01.

0.01.

GBW (MHz)

1

13.

0.35.

µs 率(V/μ s)

1

4.8.

0.16.

轨到轨

输入、输出

输入、输出

输入、输出

偏置电流(pA)(最大值)

0.8.

0.8.

130

输出电流(mA)

60

65

5.

有关 输液泵的更多信息、请参阅我们的输液泵 产品页面。

如需更多信息、请参阅 e2e.ti.com/.../6406.Infusion-pumps.pptx