This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084H:TL084H 和 TL074H 差异

Guru**** 2576975 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL084, TL084H, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019046/tl084h-tl084h-andtl074h-difference

器件型号:TL084H
主题中讨论的其他器件:TL074TL084TL074H

您好、E2E、

你好。

基于之前的 E2E 帖子、TL084和 TL074几乎相同、但 TL074具有更低的噪声。 对于最新器件 TL084H 和 TL074H、电气特性也相同、包括噪声。 器件之间的主要区别是什么?

此致、
卡洛


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    TL084H 和 TL074H 是两个名称、用于查找相同的新一代器件。

    如果只有一个名称、客户可能会错过此选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    这是否意味着 TL084H 和 TL074H 之间没有差异

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    是的、相同。 两个不同的数据表文献编号和一位不同的符号。