This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:HV 电容测量应用

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018427/opa462-application-for-hv-capacitance-measurement

器件型号:OPA462

你(们)好

我的客户正在为其设计寻找运算放大器、以测量其 HV 电路的电容(数百伏)。

他发现 OPA462是具有最高最大电压的运算放大器、并想知道它是否可用作电荷放大器。

我们是否有任何具有更高最大电压的器件?

我们是否有任何有关 HV 放大器电源管理的参考设计或应用手册? 客户使用的是工业24V。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [引用 userid="414118" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018427/opa462-application-for-hv-capacitance-measurement 上的内容]我们是否有有关 HV 放大器电源管理的参考设计或应用手册? 客户使用的是工业24V。[/quot]

    您的最后一句使我感到困惑。 OPA462可由+180V 的电源电压供电。 您想使用+24V 为其供电吗? 为什么采用 OPA462而不采用任何其他 OPAMP?

    您能否提供有关测量设置的更多详细信息? 您能不能展示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    您可以与我们分享原理图吗?  

    我们想知道您用于测量100伏电容的电路类型。 以下应用手册可能适用、也可能不适用。 您是通过向电容器注入恒定电流并测量 dV/dt 峰值来测量电容、还是采用其他一些测量技术。 请告诉我们。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa510/sboa510.pdf?ts=1626284512764&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA462

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    感谢您的回复。

    我们还没有原理图。

    我注意到 Jonathan 已将您包括在我们的电子邮件讨论中、我认为我们可以通过电子邮件继续讨论。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    很抱歉在那里造成混淆。

    我猜、他们 的 HV 电路不用于为运算放大器加电(电压为100s、对于 OPA462而言太高)、该运算放大器仅用于测量该电路的电容、他们正在为 OPA462的电源轨设计另一个电路。

    我认为他们需要更高电压的运算放大器的原因只是因为他们需要更高的输出电压。 他们所寻找的电源管理可能是将24V 转换为90V 分离轨的器件。

    我们有这样的电源解决方案吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可能希望查看此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954668/ina105-ina105-to-make-a-low-noise-howland-current-source

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将结束本次调查、因为我们将通过内部电子邮件讨论申请。  

    最棒的

    Raymond