This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA177:单电源范围

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA177, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1017253/opa177-single-supply-range

器件型号:OPA177
主题中讨论的其他器件: OPA197

大家好、

OPA177GS 是否支持  单电源? 范围是多少?

请回复。

谢谢、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    几乎每个运算放大器都可以在单电源模式下使用。 但使用 OPA177时、输入电压必须与电源轨保持2V 的距离、输出电压必须与电源轨保持1.5V 的距离。 换句话说、OPA177既不是输入轨到轨、也不是输出轨到轨。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    OPA177GS 不是轨到轨。

    对于电压跟随器情况、如果  VS+/-15V、则输入电压范围为+/-14V;输出电压摆幅在最坏情况下为+/-12V。

    如果 Vs 单电源+15V、输入电压=3.3V 在最坏的情况下输出电压摆幅= 0V 至12V 还是更小? 低至什么级别? OPA177GS 是精密放大器  

    请澄清。

    谢谢、

    Vidhya    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vidhya、

    OPA177是一款传统运算放大器、在过去30多年中、通常使用双电源为许多运算放大器供电。 此类运算放大器可由单电源供电、但如 Kai 所示、必须遵守输入和输出范围限制。 正如他所说的"或者换句话说、OPA177既不是输入轨到轨、也不是输出轨到轨"。 因此、需要相对于单电源 V+= 15V 和 V-= 0V 条件观察输入和输出范围。

      由于在由±15V 电源供电 时、输入共模电压范围(VCM)被指定为±13V、因此 VCM 范围大约比每个电源轨2V。 因此、对于一个+15V 单电源、VCM 范围大约为+2V 至+13V。 同样 、对于±15V 电源、RL≥2kΩ 的输出电压摆幅为±12V、或者每个电源轨的输出电压摆幅约为3V。 因此、采用单个+15V 电源的 OPA177输出摆幅将介于大约+3V 至+12V 之间。如果 观察到这些限制、则可以在单电源+15V 应用中应用 OPA177、并应表现良好。

    请注意、OPA177数据表规格在 ±15V 条件下额定运行。 使用单个+15V 电压时、各种参数值可能会有一些差异。 数据表未提供有关+15V 电源可能会带来什么的任何信息、因此 TI 不保证会发生什么情况。 我希望您不会看到参数值的任何显著差异、但请务必了解它们可能会有所不同。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的详细解释。

    对于我的应用、我正在寻找精密运算放大器。

    运算放大器的输入为3V DACOUT。 预期输出摆幅为0V 至10V。  

    如何决定合适的运算放大器。 请建议。

    C2000 MCU 的12位 DACOUT 规格如下所示。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    我将采用 OPA197:

    e2e.ti.com/.../vidhya_5F00_opa197.TSC

    请记住、C2000的线性输出电压范围为0.3V...VDDA-0.3V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    但节点电压 Vout 是5V?

    请澄清。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    当然可以。 由于我的仿真中的输入电压以1.5V 为中心、因此输出电压也以5V 为中心。

    分析此电路行为的另一种方法是分析"直流传输特性":

    一切都很好

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    Kai 建议的 OPA197可轻松应用于单电源应用、并提供高精度性能。  OPA197线性 kΩ 电压(Vo)摆幅范围规定为(V–)+ 0.3V < Vo <(V+)–0.3V、此时 RLOAD = 10k Ω 且 VS =±18V。因此、 电源需要 略高于 10V、以满足 应用的10V Vo 要求。 Vo 摆幅范围应与在 VS =±18V 时获得的范围非常相似、即使 Vs 较低。  kΩ RLOAD 低于10k Ω、例如2kΩ Ω、则 Vo 将受到 数据表所示的更大限制。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。